Compartir esta oferta de empleo

EH&S Technician

Enviar candidatura ahora »

Fecha: 19/04/2021

Ubicación: Reynosa, TAM, MX, 88730

Empresa: Corning

Numero de Requisicion: 46035

 

Corning es uno de los principales innovadores del mundo en el área de las ciencias de materiales. Por más de 160 años, Corning ha aplicado su incomparable experiencia en física óptica y vidrios y cerámica especializados para desarrollar productos que han creado nuevas industrias y han transformado la vida de las personas.

El éxito de Corning se basa en una inversión sostenida en Investigación y desarrollo, una exclusiva combinación de innovación en materiales y procesos y una estrecha colaboración con los clientes para resolver complejos desafíos tecnológicos.

Nuestro segmento de comunicaciones ópticas acaba de evolucionar de ser un fabricante de fibra óptica y cable, hardware y equipos para convertirse en un proveedor integral de soluciones ópticas líder en la industria, abarcando la industria de comunicaciones más amplia. Este segmento se clasifica en dos grupos de productos principales: red de operador y red empresarial. El grupo de productos de red de portador consta principalmente de productos y soluciones para infraestructuras de comunicaciones de fibra óptica para servicios como comunicaciones de video, datos y voz. El grupo de productos de red empresarial consta principalmente de redes de comunicación por fibra óptica dirigidas a negocios, gobiernos y personas para uso propio.

EH&S Technician

 

TITULO DEL PUESTO:   EHS Technician                                                                                 

TITULO DE PUESTO

DEL SUPERVISOR:          EHS Senior Supervisor                                                                                            

DEPARTMENTO:     EHS                     LOCACION:      Reynosa  RY1               

 

  1. Propósito Del puesto.
  1. The EH&S Technician is responsible for performing tasks associated with maintaining compliance with applicable environmental and safety regulations. The position also serves as the primary interface and point of contact with the internal customers when performing operational activities.
  1. Indicar las principales responsabilidades y tareas del puesto.

 

  1. Plans, organizes, schedules and conducts inspections of facilities, work areas and equipment.
  2. Monitors site conditions, practices, and procedures for compliance with health and safety requirements.
  3. Verify corrective action implementation and follow-up on replicability across processes, as well as provide support in RCA for incidents.
  4. Records EHS data and compiles it into statistical analyses and reports.
  5. Inspect, oversee installation of safety equipment.
  6. Oversees in collection, storing, transporting and/or disposal of hazardous & non-hazardous materials and/or waste.
  7. May assist in the mitigation of hazardous material incidents.
  8. Oversees and instructs support staff.
  9. Attends and participates in committee meetings related to health and safety issues.
  10. Assists with the implementation of programs, reports, and training and employee seminars.
  11. Performs fire extinguisher verification
  1. Listar dos de las más complejas decisiones indicativas de esta función y su impacto a la función, departamento y/o Corporación.
  1.   Recommend the stopping of a piece of equipment or process due to a severe unguarded risk
  2.  The completion incident investigation RCA and the follow up to action implementation
  1. Clientes internos y Externos.
  1. Internos.
    1.  All of the plant’s departments
    2. Division links

 

  1. Externos.
      1.       STPS
      2. SENER     

 

  1. Personal directo.
        1.     NA      

 

6.    Conocimientos mínimos y habilidades requeridas.

 

 A. Educación.

  •  College Degree in EHS, Chemical Engineering, Industrial Engineering, etc…
  • Or in process of obtaining degree         

       B. Experiencia laboral.

  • 1 year in Corning optical Communication or
  • 1 year experience elsewhere

 C. Habilidades Adicionales.

  •  Computing skills (Office)
  • English skills 50%
  • Knowledge of STPS Norms)
  • Team player

 

7. Actividades extraordinarias.

A. Contribute and participate in Internal and External Audits in department, as well as being responsible for the successful results of such. Some examples of Audits are: ISO14K, ISO45K, Internal Safety audits, Divisional Safety Audits, Corporate Safety Audits, Customer social responsibility Audits among others.

 

Grupo Salarial: Grade AA

Cantidad de referencias del empleado: $0.00